我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VIP400和VIP410继电保护如何和互感器进行连接?
所属产品线:
VIP系列

解决方法:

VIP系列保护继电器专门与双磁芯CUa (200A的一次电流) 与CUb (630A的一次电流) 电流传感器一起运行。CUa与CUb电流传感器的每一相有两个绕组,一个绕组用于提供VIP保护继电器的电源,另一个绕组可实现VIP保护继电器对相线电流的测量。接地故障电流通过对传感器内3个相线电流求和的方式测量。

通过传感器的2个预连线连接器,可以非常容易地将VIP继电器连接至CUa或CUb传感器:
■ 1个9针SUBD连接器,用于测量相电流和接地故障电流
■ 1个6针可锁连接器,用于VIP保护继电器的电源