我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器如何启用“密码2”保护功能?
问题描述:
ATV61,ATV71如何启用“密码2”保护?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器要启用“密码2”保护,需要按照下面的步骤来执行:

首先需启用专家权限;然后要检查“密码1”是否启用,如果已经启用“密码1”必须输入密码将“密码1”保护解锁并更改为OFF,此时“密码2”保护才可以启用,当密码2状态变为ON后,《7显示设置》将被隐藏,此时需要进入密码2后输入正确的密码,在密码2显示当前设置的密码数值或者为OFF的时候才可以进入7显示设置。