问题描述:
MTZ空气断路器的VPS模块及外部24vdc电源AD的区别对比及选用原则?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ断路器的VPS模块是嵌入在MTZ断路器里的,在不选PTE时,模块是从断路器下部取电,因此其主要功能是在断路器合闸,但负载侧为空载或负载较少时(低于额定电流20%)为控制单元供电,以确保除基本保护之外的高级保护,测量,通信,诊断,液晶显示屏,无线功能运行正常。
而如果断路器未通电或者断路器从上端进线且断路器分闸时,VPS是无法为控制单元供电的。

MTZ的外部24vdc电源AD是从客户的其他地方取电然后供给断路器的控制单元或其他用电设备如通信附件等,只要AD电源模块输入侧有电,AD模块就可以一直为设备供电。除了上面VPS的功能外,还可以在其他情况下一直为设备供电。
因此VPS的优点是不占用额外空间,不需要接线,电源范围宽广208-600VAC,但缺点是需满足一定条件(如果是上进线,开关需合闸或选用PTE,且需进线侧有电且满足电压要求,如果是下进线,需进线侧有电且满足电压要求)后VPS模块才能供电给控制单元,如果客户现场能满足这些条件则可选用;
MTZ的外部24vdc电源AD优点是可以一直为设备供电(输入侧有电时),在做通信时必须选择AD电源模块;同时因其是单独安装,所以需占用空间,还需要客户自己接线,并且AD模块输入侧电源只能从给定的几种电压等级中选其一,如下
AC: 110/130, 200/240, 380/415 V AC, 50/60 Hz ;
DC: 24/30, 48/60, 100/125 V 。
是否有帮助?