问题描述:
VPL06/12功率因数控制器如何手动测试投切?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
在主菜单中选择“MANUAL”选项长按3秒OK键,进入后界面会有一个数字显示其对应的电容器组,通过按OK键来打开或关闭对应的电容器组;
需要注意的是:
1、若控制器处在LIFO控制模式或Ai正在运行时,无法打开手动模式;
2、控制器关闭运行支路后,电容自放电开启。在放电时间结束后,电容器组可通过手动方式打开;
3、只有当测量电压在允许范围内,才能使用手动转换。否则,该功能会被过流保护或低压保护功能屏蔽;
4、THDU报警,温度过高报警, 过载报警及震荡运行报警会阻止电容器组切换中的手动功能;
5、离开手动菜单后,控制器会重新启动AUTO模式;
6、若10分钟内没有使用任何导航键,控制器会自动转回AUTO模式。
是否有帮助?