所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251; Modicon TM3扩展模块解决方法:
M241/M251使用TM3模块最多可以配置IO点数如下:
数字量I/O模块可用于配置多达264点数字量IO;使用远程模块,扩展能力更可达488点IO。这些模块可使用与控制器一样的接线方式
模拟量I/O模块可用于配置多达114点模拟量I/O,用于接收传感器信号,如位置、温度、速度等。此外,还能控制变频器或其它任何提供电流或电压输入的模拟量信号
是否有帮助?






我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M241/M251使用TM3模块最多可以配置IO点数如下:
数字量I/O模块可用于配置多达264点数字量IO;使用远程模块,扩展能力更可达488点IO。这些模块可使用与控制器一样的接线方式
模拟量I/O模块可用于配置多达114点模拟量I/O,用于接收传感器信号,如位置、温度、速度等。此外,还能控制变频器或其它任何提供电流或电压输入的模拟量信号
是否有帮助?