问题描述:
Citect V7.5 AlarmDelete()这个函数调用无效?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Citect V7.5 AlarmDelete()这个函数需要满足以下两个条件才可以被调用成功
1,使用standard风格的summary页面;
2,需要使用键盘命令(比如定义一个F9键序列,然后动作是alarmdelete)。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Citect V7.5 AlarmDelete()这个函数需要满足以下两个条件才可以被调用成功
1,使用standard风格的summary页面;
2,需要使用键盘命令(比如定义一个F9键序列,然后动作是alarmdelete)。

是否有帮助?