我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在Vijeo Designer软件中设置触摸屏的显示首页?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

第一种:
点击左侧文件树中的target,选择属性,在“启动选项”中勾选“自定义欢迎画面”,选择你所希望显示的图片,需要注意的是该图片只支持JPG、JPEG格式,同时分辨率最好不要高于所使用触摸屏的分辨率,否则会造成切换画面的延迟。需要注意的是XBTGT1000,HMISTO系列不支持该功能。

第二种:
点击左侧文件树中的target,选择属性,在“初始画面ID”中选择你所希望显示的内容即可。