问题描述:
MTZ空气断路器带诊断功能的分合闸和欠压线圈和标准线圈的区别?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
带诊断功能的分合闸和欠压线圈,除了远程操作之外,还提供以下诊断信息。 该信息可以通过 Micrologic X 的显示屏,无线通信,以及通过 USB 连接的 EPC 来访问。
1、识别线圈类型,MX diag & com,XF diag & com 或 MN diag。
2、通过比较断路器的动作顺序和分 / 合状态来检测线圈是否正常工作。
3、 定期(每 30 秒)检查线圈是否有断线。
4、识别命令是否来自 BPFE。
5、识别命令是否为永久命令。
6、计数线圈的操作次数。
是否有帮助?