问题描述:
Micrologic X控制单元是否兼容任意一种数字模块?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
Micrologic X控制单元兼容数字模块的功能与Micrologic X控制单元的固件版本有关:
Micrologic X控制单元固件版本为V004.101.XXX支持与所推荐的14种数字模块兼容。其包括:IEC 61850通讯协议,方向过流保护,DMTL过流保护,欠频/过频保护,欠压/过压保护,逆功率保护,接地故障报警,ERMS维护安全设定,每相电能,每相谐波分析,电力恢复助手,操作助手,脱扣波形捕捉,Modbus数据转移。
Micrologic X控制单元固件版本为V003. 012.XXX支持与所推荐的11种数字模块兼容。其包括:欠频/过频保护,欠压/过压保护,逆功率保护,接地故障报警,ERMS维护安全设定,每相电能,每相谐波分析,电力恢复助手,操作助手,脱扣波形捕捉,Modbus数据转移。
Micrologic X控制单元固件版本为V002.000.XXX支持与所推荐的10种数字模块兼容。其包括:欠压/过压保护,逆功率保护,接地故障报警,ERMS维护安全设定,每相电能,每相谐波分析,电力恢复助手,操作助手,脱扣波形捕捉,Modbus数据转移。
Micrologic X控制单元固件版本为V001.000.XXX仅支持配置电力恢复助手,操作助手,每相电能以及脱扣波形捕捉4种数字模块。它可以通过固件升级实现与其它数字模块的兼容。
如需兼容所有数字模块,建议将Micrologic X控制单元的固件版本通过EPC软件升级至最新版本。
是否有帮助?