我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的数字模块,分别都有哪些功能和它们价值是什么?
问题描述:
MTZ空气断路器的数字模块,分别都有哪些功能和它们价值是什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

现阶段,我们已发布的数字模块包括三种类型:高级保护,测量,维护与诊断。

高级保护可选保护分为:

P1-接地故障报警,P2-ERMS维护安全设定,P3-逆功率保护,P4-欠压/ 过压保护,

P5-欠频/过频保护,P6-方向过流保护,P7-IDMTL过流保护

具体的功能和价值如下:

P1:接地故障报警

功能:提供接地故障报警(2.0X、5.0X、6.0X)和漏电报警(7.0X)。它们的工作方式与接地故障保护类似,所使用的互感器

相同,但是独立于这些保护之外,并拥有独立的设定值。

价值:对于故障电流缓慢增大至相接地故障保护设定值的电阻性接地故障,它能够实现提早检测。

报警能够使维护人员在正确的时间采取正确的措施,以确保对设备的保护。

P2: 弧闪抑制维护模式

功能:ERMS 功能用于减小LSIG 保护设定值,目的是当出现内部电弧故障时以更快的速度完成跳闸,保护人员安全。

价值:在特定条件下,它可以作为在带电电气设备附近工作时必须满足的要求。

凭借 Micrologic X 显示屏的蓝色背光,ERMS 的启用状态能够在远距离内可见。可利用个人智能手机对ERMS 功能进行启用/ 停用。

P3:逆功率保护

功能:当总有功功率为负值,数值达到设定值,且延时结束,改保护触发警报或脱扣。

价值:能够对连接至外部电网或与其它发电机并联运行的同步发电机的运行模式进行监测。

当发电机变为同步电动机并驱动其原动机运行时,立即跳闸。能够对电网中不同区间的有功功率交换进行监测。

P4:欠压/过压保护

功能:当监测电压(线电压 V12、V23、V31或相电压V1N、V2N、V3N)达到设置值上限(单相或三相同时)

或者下限(单相或三相同时),且延时结束,该保护触发报警或脱扣。

价值:欠压/ 过压保护适用于发电机保护。对线电压或相电压持续监测能够实现在异常或紧急情况下采取正确的操作,例如减载、电源切换、应急发电机启动等,用以保障电气设施的正常运行。

P5:欠频/过频保护

功能:当监测频率达到设置值上限或者下限,且延时结束,该保护触发报警或脱扣。

启用欠频保护且设置为脱扣时,应注意电压测量必须在电源侧进行。保护仅能通过EPC或EPD进行设置。

价值:欠频/过频保护适用于发电机保护。对频率的持续监测能够实现在异常或紧急情况下采取正确的操作,例如减载、电源切换、应急发电机启动等,用以保障电气设施的正常运行。

P6:方向过流保护

功能:方向过流保护检测短路电流的方向,是一种与过流时间无关的保护。它具有两组独立的保护:反向过流保护和正向过流保护。当电流达到上限值,且延时结束,依据故障电流的方向(反向或正向),该保护触发报警或脱扣,保护仅能通过EPC或EPD进行设置。

价值:在多个电源并联运行的低压设施中,避免电源侧短路时造成停电。在多个电源并联运行且带母联的低压设施中,避免母线侧短路时造成停电。

P7:IDMTL过流保护

功能:此保护是一种取决于过流时间的保护(选择定时限的情况除外),针对各相和中性线单独提供保护。

该数字模块基于IDMTL脱扣曲线中一条曲线提供过流保护:DT:定时限曲线 (不受时间影响的特性),SIT:标准反时限曲线 (I0.02t),VIT:非常反时限曲线 (It),EIT:极端反时限曲线 (I²t),HVF:高压熔断器曲线 (I4t)。

当电流超过1.05 x IDMTL Ir设定值,且延时结束,该保护触发报警或脱扣。保护仅能通过EPC或EPD进行设置。

价值:在现有的长延时保护的基础上增加一条IDMTL脱扣曲线,可以促进与上游保护设备的选择性。

通过使用SIT或VIT脱扣曲线,提升了与长延时保护被设定在非常低水平的上游低压保护继电器的选择性。

通过使用HVF脱扣曲线,提升了与上游熔断器(高压熔断器)的选择性。

通过使用DT脱扣曲线,提升了对短路电流水平非常低的特定类型负载的保护。

测量分为:M1-每相电能,M2-每相谐波分析

M1:每相电能(标配)

功能:以计算并显示系统每相的输入和输出的电能量。它能计

算和显示每一相的有功、无功、视在电能。

价值:当在低压配电系统中具有大量不平衡负载时,或者在每相上有不同类型负载时,可

针对性地检测到每相的电能。

M2:每相谐波分析

功能:提供最高达40次的电压和电流每相谐波测量。每相谐波的计算每200ms进行一次。Micrologic X控制单元提供以3秒为时间周期计算得出的每相谐波平均累计值。

价值:可利用“EcoStruxure 配电服务”进行远程每相谐波分析。

当超出允许程度时,谐波污染实时监测能够辅助进行正确的决策:进行深入调查,进行专项研究,安装无源滤波器,安装有源滤波器。

诊断与维护分为:D1-脱扣波形捕捉,D2-电力恢复助手,D3-操作助手,D4-Modbus数据转移,D5-IEC 61850 for Masterpact MTZ

D1:脱扣波形捕捉

功能:任何在由LSIG或可选数字模块提供的高级保护触发的脱扣之后,可提供显示线电流和中性线电流的短脱扣波形捕捉(脱扣前4个和脱扣后1个,共5个周波),以及显示线电流、中性线电流和相电压的长脱扣波形捕捉(脱扣前15个与脱扣后35个,共50个周波)。

价值:波形的自动记录有助于运维人员详细分析脱扣事件。它有助于一目了然地了解脱扣的类型、脱扣的严重性(幅值和持续时间)和对设备的潜在损害。数字量信号,例如SDE/ 分闸/ZSI 等,将为电力系统中断路器的全局行为分析(响应时间、选择性)提供支持。

D2:电力恢复助手

功能:通过显示事件和断路器状态信息,来协助运维人员确定如分闸,手动脱扣,电气脱扣,或失电等事件的可能原因,同

时提供相应的方案指导电力恢复。

价值:该功能旨在当脱扣、分闸或上级失电时减少关键负载的停电时间(MTTR平均修复时间)。

D3:操作助手

功能:通过提供复位(如适用)或给弹簧储能(如适用)等指令,协助运维人员重新合闸或分闸断路器。

价值:它允许从几米的范围之外合闸或分闸断路器。同时,它减少了重合闸时间,而且不需要文档的指导和长时间的培训。

D4:Modbus数据转移

功能:能够提供与旧格式兼容的数据集。该数据集可被针对Masterpact MT所设计的管理软件的现有Modbus驱动器所利用。

价值:Modbus数据转移数字模块使系统集成商能够在管理软件内保留相同的现有Modbus驱动器它能够包含Masterpact MT和Masterpact MTZ的设施实现轻松集合。

D5:IEC 61850 for Masterpact MTZ

功能:IEC 61850 for Masterpact MTZ数字模块依据IEC 61850 MMS通讯协议,通过以太网网络提供Masterpact MTZ断路器的数据。

该数字模块安装在Micrologic X控制单元上后,除现有的Modbus TCP/IP通讯协议,在IFE或EIFE通讯模块上会自动启用IEC 61850 MMS通讯协议。

价值:IEC 61850 MMS(制造报文规范)通讯协议有助于使低压断路器集成于中压设施中,而无需额外的网关。得益于该数字模块,MTZ可原生适配于这样的系统。通过通讯把低压断路器的数据(1级电能测量值,电气测量值,状态和控制)提供给IEC 61850管理系统(基于PACiS技术的EcoStruxure变电站自动化运营系统)将变得更加容易和便捷。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置