我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320多电机模式下,电机切换后电机热态会累加吗?
问题描述:
多电机模式下多个电机是使用同一个电机热态还是各有自己的电机热态?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320多电机模式下,每个电机的热态都是单独存放的,切到哪一台就显示哪一台电机的热态(逻辑地址9630)。所以电机的热态都是各个电机自己的热态的累加,不会存在不同电机的热态互相累加的问题。