问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 2.0X和Micrologic 5.0X如何实现接地故障报警功能?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
1、对于MTZ Micrologic2.0X和Micrologic5.0X 3P断路器,如果下级没有配置N线,安装接地故障报警数字模块即可实现接地故障报警功能。
2、对于MTZ Micrologic2.0X和Micrologic5.0X 3P断路器,如果下级配置N线,安装接地故障报警数字模块后,还需要配置TCE互感器或SGR互感器(SGR需要与MDGF求和模块配合使用)。
3、对于MTZ Micrologic2.0X和Micrologic5.0X 4P断路器,安装接地故障报警数字模块即可实现接地故障报警功能。
是否有帮助?