我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么ATV32,ATV320在使用ATVLogic读写参数时会报FBE错误?
问题描述:
ATV32,ATV320在使用ATVLogic读写参数时为什么会报FBE错误?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

FBE错误与在ATVLogic中读取参数的方式有关系,不是所有参数都可以在ATVLogic中读写的。这取决于参数的类型以及读写参数的程序的任务类型,ATVLogic中有三种任务,前期任务(PRE),后期任务(POST)和辅助任务(AUX),在Somove里中文显示时翻译有问题,对比如下图:

ATV32从V1.8版本开始,ATV320所有版本,ATVLogic读取参数有如下限制:

在PRE和POST任务中只能读取所谓的快速参数,如下图:

其它参数只能在AUX任务中进行读取,如下图:

例如:如果RPI参数在PRE或POST任务中读取,就会报FBE错误,为了避免这个问题,快读参数中没有列出的参数必须在AUX任务中进行读取操作。

对于写操作也有不同,只有少量参数可以在ATVLogic中进行写操作,也取决于任务类型和参数类型。

在PRE和POST任务中只有所谓的快速参数可以进行写操作,如下图:

其它的参数只能在AUX任务中进行写操作,如下图:

不在以上列表中的参数,不能在ATVLogic中进行写操作。