我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器可以用SoMove软件设置多电机切换功能麽?
问题描述:
ATV320变频器用SOMOVE软件设置多电机切换功能介绍

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

SOMOVE调试ATV320时,可按以下步骤设置多电机切换功能:

1、SOMOVE菜单栏找到设备”——“多配置”——“多配置切换”,如下图

2、按上图设置好后,就可以对左侧的Conf1/Conf2进行设置了,当LI5接通后就会将电机参数切换到CONF1的设置。