FA381967
FA381967
我们今天能为您提供什么帮助?
M258的两个PCI插槽可以配置几个Modbus IO Scanner?
问题描述:
M258的两个PCI插槽可以配置几个Modbus IO Scanner?
所属产品线:
Modicon M258
解决方法:
M258的两个PCI插槽仅可配置一个Modbus IO Scanner。
首次发布日期:
2019/8/27
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M258
探索更多
范围:
Modicon M258