FA382122
FA382122
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德HMI,通过以太网同S7-1200通信,可连接的最大数量是多少?
问题描述:
施耐德HMI,通过以太网同S7-1200通信,可连接的最大数量是多少?
所属产品线:
Vijeo Designer
解决方法:
同S7-1200以太网通信,可连接的最大数量是48个
首次发布日期:
2019/8/28
修订日期:
2019/8/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Vijeo Designer
探索更多
范围:
Vijeo Designer