我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件DFB是否支持嵌套调用?
问题描述:
Unity软件DFB是否支持嵌套调用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity 软件DFB支持嵌套调用,创建嵌套的 DFB(带有作为私有变量的 DFB 实例的 DFB)时,嵌套层数不得超过 8 层(包括 DDT 变量)。同时必须遵从特定的时序规则。下表描述该过程。

1 创建最后一层 (n) DFB 类型

2 创建第 n-1 层 DFB 类型

3 为该 DFB 类型创建一个私有变量,其类型与第 n 层 DFB 类型相匹配

4 创建第 n-2 层 DFB 类型

5 为该 DFB 类型创建一个私有变量,其类型与第 n-1 层 DFB 类型相匹配

6 重复这些操作但不能超过 8 层

7 创建第一层 DFB 类型实例,您将在程序中使用它。