问题描述:
ATV610变频器如何配输入输出电抗器?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610系列变频器标配了直流电抗器,具有抑制电流谐波的作用。
其中,ATV610U07N4~ATV610C16N4出厂已内置直流电抗器;ATV610C22N4和ATV610C25N4的直流电抗器在包装内,需要客户自行安装在变频器的顶部。
ATV610系列变频器输入侧有无源滤波器选件,可以减少电流谐波, 使电流谐波畸变率THDi小于10%。
固件版本在V1.6及以上的ATV610变频器可以加无源滤波器,具体选型见下表:

ATV610变频器输出有dv/dt 滤波器选件,需要结合电机电缆长度、电缆类型、变频器型号选择。具体见下表:

是否有帮助?