问题描述:
ATV610系列变频器内置滤波器和电抗器吗所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610系列变频器标配了直流电抗器和内置EMC滤波器。其中,ATV610U07N4~ATV610C16N4出厂已内置直流电抗器;ATV610C22N4和ATV610C25N4的直流电抗器在包装内,需要客户自行安装在变频器的顶部。
固件版本在V1.6及以上的ATV610变频器 ,输入端有THDi<10%的无源滤波器可以选配,输出端有dv/dt滤波器选件可以选配。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610系列变频器标配了直流电抗器和内置EMC滤波器。其中,ATV610U07N4~ATV610C16N4出厂已内置直流电抗器;ATV610C22N4和ATV610C25N4的直流电抗器在包装内,需要客户自行安装在变频器的顶部。
固件版本在V1.6及以上的ATV610变频器 ,输入端有THDi<10%的无源滤波器可以选配,输出端有dv/dt滤波器选件可以选配。
是否有帮助?