我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]施耐德有没有户外触摸屏?
问题描述:
施耐德有没有户外触摸屏。

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

Harmony GTUX 是一款采用模块化设计的耐用型终端,适用于严苛的室外环境。特点如下:

耐用性

> 防紫外线表面设计和垫圈

> 防尘防水(IP66F、 IP67F 和 UL50E 类型 4X(室外使用))

> 温度范围大(7 英寸和 12 英寸宽屏: -30℃...+70℃, 15 英寸宽屏: -20℃...+60℃)

> 抗冲击性(40G)和抗振性(2G)

环境适应性

> 利用保形涂层提高耐候性(全覆盖涂层,腐蚀性气体等级 3C3)。此处理能够提高电

路板的隔离性能,以及对凝露、粉尘环境和化学腐蚀的耐受性。

> 环境标准: UL Haz Loc (分类 1 子类 2) 和 ATEX/IECEx 区域 2/22 (1)

> 低压范围 12 V.24 V (10.8 V...28.8 V ~)