我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340报LFF1是什么故障?
问题描述:
ATV340报LFF1是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报LFF1是AI1 4-20mA丢失故障。

可能原因:模拟输入 AI1 丢失 4-20 mA 信号。当测得的电流小于 2 mA 时,将触发此错误。

解决措施:检查模拟输入 AI1 的连接及信号。检查 [AI1 4-20mA 信号丢失] LFL1 参数的设置。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF 参数来清除。