FA419172
FA419172
我们今天能为您提供什么帮助?
4LS+有源滤波器LCD触控显示面板支持哪些通讯协议?
问题描述:
4LS+有源滤波器LCD触控显示面板支持哪些通讯协议?
所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器
解决方法:
4LS+有源滤波器LCD触控显示面板支持J-BUS和Modbus通讯协议。
首次发布日期:
2021/5/17
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
AccuSine 4LS+有源滤波器
探索更多
范围:
AccuSine 4LS+有源滤波器