我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Harmony Hub Modbus地址定义及通讯测试
问题描述:
Harmony Hub Modbus地址定义及通讯测试

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

本视频介绍了XB5R系列无线按钮Harmony Hub 地址定义及通讯测试,适用的固件版本为Version 3.XX;

要使用Harmony Hub的内部数据,需要访问Modbus 寄存器,

配对的设备存储在地址0010到1989 之间的60个输入通道寄存器上,

每个设备使用32个寄存器来存储他们的数据,不同的设备类型寄存器代表的含义不同。

下载并安装ModbusDoctor v2.0,根据Harmony Hub的IP地址修改对应的Adresse IP;

连接设备,即可查看对应的寄存器地址数据。