我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的预防性维护提醒功能有什么作用?分为哪几种等级?出现提醒后应如何处理?
问题描述:
MTZ空气断路器的预防性维护提醒功能有什么作用?分为哪几种等级?出现提醒后应如何处理?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

新一代智能断路器MTZ集成了多种断路器的运维状态及提醒功能,以便让运维人员及时了解并掌握断路器运行状态、维护情况及健康水平;其中预防性维护提醒功能会以提醒信息的形式定期提示用户开展相关维护计划,定期对断路器进行维护保养,可以有效延长断路器的使用寿命,及时发现并处理潜在的维护问题,保障产品的可靠运行。

预防性维护提醒功能所产生的提醒信息不会影响断路器正常的工作及保护功能,仅作为预防性维护计划安排的提示。

配置了Mic X型智能控制单元的MTZ断路器,且控制单元固件版本在V003.011.000及以上的产品会带预防性维护提醒功能,此功能包含以下三种维护提醒:

1)基础维护计划,推荐维护频率:1~2年,出厂默认1年提醒,功能默认不开启,到期前1个月橙色弹窗提醒。

2)标准维护计划,推荐维护频率:2~4年,出厂默认2年提醒,功能默认关闭,到期前1个月橙色弹窗提醒。

3)制造商维护计划,推荐维护频率:2~6年,出厂默认5年提醒,功能默认开启,到期前3个月橙色弹窗提醒。

以“标准维护计划”为例,默认在出厂日期后两年提前一个月,会在控制单元上出现橙色弹窗提示(左图),当按下方OK键确认后,控制单元屏幕提示文字界面如右图所示:

我们建议您在收到控制单元的类似提示后,可以联系施耐德售后人员或具备对应资质的服务供应商,也可直接拨打热线电话400 810 1315-1-4,以便及时进行产品的维护保养,这样可以有效延长产品的使用寿命,保证产品的可靠运行。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置