我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMISCU后控制器CANopen端口的主要功能特性及限制是?
问题描述:
HMISCU后控制器CANopen端口的主要功能特性及限制是?

所属产品线:
HMIGK按键式触摸屏

解决方法:

对于HMISCU控制器CANopen主站单元,CANopen从站设备不能超过16个,同时主站管理的PDO最大数量不要超过32个TPDO和32个RPDO。

CANopen波特率和电缆最大长度对应表如下:

波特率 800KB 250KB 125KB 50KB 20KB 10KB
最大电缆长度 25米 250米 500米 1000米 2500米 5000米