我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310L变频器的AS-I辅助开关电源如何选型,选多大功率合适?
问题描述:
ATV310L的逻辑端子需要AS-1总线辅助电源,这个电源选多大功率合适?

所属产品线:
ATV310L变频器

解决方法:

ATV310L除了需要接主电源外,还必须搭配DC24V辅助开关电源,如果使用了AS-i总线,还需要另配AS-i电源模块。拓扑图如下:

变频器IO端口特性如下,需要根据端口特性考虑电源容量的大小。根据是否使用AS-i现场总线通讯,分两种情况。

1,使用AS-i总线时,需要选择DC24V辅助开关电源和AS-i电源模块,接线如下:

  • AS-i电源模块:

每台ATV310L AS-i总线功耗≤50mA,整个系统AS-i电源模块的选型需要依据所有AS-i设备的功耗,并且需要选择专用的AS-i电压模块,不能使用普通DC24V电源模块替代AS-i电源模块。

  • DC24V辅助开关电源:

逻辑输出 (LO1/LO2):≤1A (0.5A*2);
逻辑输入 (LI1~LI4): <0.03A (24V/3.5kΩ*4);
合计最大1.03A(DC24V 24.72W),建议DC24V辅助开关电源选择DC24V 50W。

2,不使用AS-i总线时,只需要选择DC24V辅助开关电源,接线如下:

  • DC24V辅助开关电源:

逻辑输出 (LO1/LO2):≤1A (0.5A*2);
逻辑输入 (LI1~LI4): <0.03A (24V/3.5kΩ*4);
AS-i:<0.05A;
合计最大1.08A(DC24V 25.92W),建议DC24V辅助开关电源选择DC24V 50W。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置