问题描述:
ATV610...Z与ATV610...ZC有什么不同。所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
1.Modbus RTU通讯接线由RJ45接口更改为端子方式A/B/SGND/PE,更便于通讯拓扑接线。
2. 增加通讯偏置电阻及终端电阻。
3. 去除扩展插槽,无法支持通讯及I/O扩展卡。 Profibus DP - VW3A3607, I/O卡-VW3A3203,继电器卡-VW3A3204都无法使用。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.Modbus RTU通讯接线由RJ45接口更改为端子方式A/B/SGND/PE,更便于通讯拓扑接线。
2. 增加通讯偏置电阻及终端电阻。
3. 去除扩展插槽,无法支持通讯及I/O扩展卡。 Profibus DP - VW3A3607, I/O卡-VW3A3203,继电器卡-VW3A3204都无法使用。
是否有帮助?