我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在使用USB以太网适配器时,在虚拟机中运行的Control Expert许可证变得不可信如何处理?
问题描述:
在使用USB以太网适配器时,在虚拟机中运行的Control Expert许可证变得不可信如何处理?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

如果在关闭虚拟机之前将USB以太网适配器从虚拟机中移除或断开连接,则下次启动虚拟机后启动Control Expert时将无法启动。发生这种情况时,许可证管理器将显示该许可证为不受信任的。只有当虚拟机没有配置虚拟网络适配器时,有可能会出现这种情况。

出现此问题的原因是VMWare和Windows操作系统同时绑定了USB以太网适配器的硬件ID。

当USB以太网适配器从PC上移除或使用VMWare菜单选项(“VM\可移动设备”)断开连接时,VMWare和虚拟机操作系统同时删除了该硬件ID,它被VMWare和虚拟机Windows操作系统视为硬件移除。下次插入USB以太网适配器时,它被解释为添加了一个新硬件,并从VM中运行的VMWare和Windows操作系统中获得一个新的硬件ID。绑定丢失和分配给USB以太网适配器的VMWare硬件ID的差异导致license变得不可信。许可证管理器的这样的初衷是为防止盗版。

要防止这种情况发生,请执行以下步骤。

关闭虚拟机。

关闭VMWare Workstation。

拆卸USB适配器。

执行以下步骤启动虚拟机。

确保PC机已插入USB以太网适配器

启动VMware Workstation。

启动虚拟机。

注意:

1)如果虚拟机在没有插入USB以太网适配器的情况下启动,则虚拟机虚拟机windows操作系统将在下次插入时将其视为添加的新硬件。

2)如果在虚拟机运行过程中拔出或断开USB以太网适配器,则在重新连接或插入USB以太网适配器时,绑定将丢失。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置