问题描述:
本视频详细介绍阿米哥二代空调485通讯读不到数据如何处理。所属产品线:
阿米哥解决方法:
阿米哥二代空调485通讯读不到数据的处理方法如下:
首先,需要检查Modbus协议是否正确,需要留意现场空调的序列号,序列号在E12334A00042之前和之后协议不同,具体见下图,如果发现协议有误,可以在施耐德电气微信公众号点击求帮助-在线客服,输入阿米哥,点击发送,点击通讯协议,选择阿米哥二代Modbus协议,下载对应的正确协议即可;
如果协议没有问题,就需要排查一下硬件问题,检查485接线是否虚接或者正负极接反了;如果都没有,就需要检查空调显示屏485通讯参数设置是否正确,还有通讯工具(Modbus Poll或者Modscan)的参数设置是否正确。如果以上这些都没有问题,但还是读不到数据,那就需要我们的售后团队进行处理了,请致电4008101315转9-2-8。
是否有帮助?