问题描述:
本视频详细介绍阿米哥二代空调内外机管道长度及高度落差的要求,以及怎么配置气管液管。所属产品线:
阿米哥解决方法:
阿米哥二代空调内外机管道长度及高度落差要求如下:
阿米哥二代空调内外机要求总有效管长50米内,高度落差要求正落差在15米内,负落差在5米内。大家注意,这里的正落差是指室外机高于室内机时的高度差,负落差指室外机低于室内机时的高度差,千万别记反了。
在上述管长及落差范围内,我们的气管液管配置就参照安装手册第47页表格参数,注意这里的单位是英寸。具体的安装手册可以在施施客服上下载,在施耐德电气微信公众号点击求帮助-在线客服,输入阿米哥,点击发送,点击样本手册,选择阿米哥(二代)安装手册,就可以下载了。
是否有帮助?