我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:为何BK650M2-CH接入市电会频繁切换到电池工作?需要如何处理?
问题描述:
本视频详细介绍BK650M2-CH接入市电为何会频繁切换到电池工作及如何处理。

所属产品线:
Back-UPS

解决方法:

BK650M2-CH接入市电频繁切换到电池工作可能是输入市电不稳定或插头松动,建议检查前端市电和输入线缆连接。

检查和调整BK650M2-CH的电压灵敏度操作如下:
1. 确认UPS连接到市电并处于关闭状态。
2. 按住电源按钮10秒钟。电源按钮的颜色会绿/红2色相互显示,处于电压可编程模式。
3. 再次短按电源按钮将依次闪烁绿色,黄色或红色,来表示当下的灵敏度等级。
绿:低灵敏度  (160VAC~278 VAC)
红:中灵敏度  (180 VAC ~266 VAC)
黄:高灵敏度  (196 VAC ~256 VAC)
4. 当设置完成后,请等待5秒,所有LED指示灯将熄灭,UPS退出电压可编程模式。






是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置