我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

从人工智能到智能电网,了解技术如何推动资源的可持续利用、减少排放并提高效率

  • 人工智能驱动的生态设计:将生产过程中的材料浪费减少 25%
  • 闭环 CO₂ 跟踪: 与供应商一起进行实时排放监控(将范围 3 减少 65%)
  • 机器学习优化: 通过预测性调整将能源消耗减少 18%
  • 循环商业模式:与客户合作,对 100% 的生产副产品进行再利用
  • 范围 1 和范围 2 排放减少 90%
  • 通过智能循环减少 15%的用水量
  • 垃圾零填埋

通过在全球范围内推广这些解决方案,施耐德电气帮助企业在不影响韧性的情况下实现脱碳。