在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

Lexium 28运动控制产品 真实才动人

 
 

LXM28全国巡回发布会,赢在起点

继华南区、东区、北区之后,Lexium28运动控制产品3场发布会已圆满落幕!每一程活动的结束,都是一个新的开始!

lexium lexium 

产品要有慰藉人心的力量

LXM28以独特的运动控制算法为核心,经过优化的Lexium 28伺服驱动器和BCH2电机提供标准的预定义产品组合,满足电子电工、包装印刷等不同应用场合的运动控制需求。该系列产品包括标准接口界面、内置安全功能模块以及共直流母线。在产品尺寸方面,Lexium 28 伺服驱动器结构紧凑,开放而又多样化的控制方式集成,可以帮助我们的产品轻松兼容在不同的控制系统架构中。
  • 1键自诊定与电机识别,助您缩短上市时间。
  • 2种控制方式(Canopen + PTI)。内置数字量输入接口,用于实现驱动器32段内部任务位置控制,仅用驱动即可实现简单运动控制。
  • 3KHz速度带宽。整体提升响应速率,高性价比解决方案轻松实现。
  • 4种紧凑型外形尺寸(S1~S4)。能够便捷应用于狭小的安装空间,同时降低设备成本。
  • 50W~4.5KW功率范围。按照不同的功率等级,伺服驱动器和伺服电机配套成固定组合,易于选型,轻松即连。
  • 6种法兰规格(40,60,80,100,130,180)。

现场是检验产品的唯一标准

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接