在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
自动化系统升级
 
 
 

上海电力股份有限公司-上海吴泾发电有限公司

Modicon 984自动控制系统升级改造

 
 

客户信息和系统需求

  • 客户信息:

上海电力股份有限公司成立于1998年,并于2003年在上海证券交易所正式挂牌,是由中国电力投资集团公司控股的大型发电公司,总权益装机容量为600万千瓦。

上海吴泾发电有限责任公司是上海电力股份有限公司的下属企业,于2002年1月成立,总装机容量为60万千瓦。

  • 客户对现有系统改造的期望和要求:
    >
    在IO站不变的条件下, 将984B 主机更换成具有双机热备功能的主机,并将原下位程序转换成新主机所能接受的程序

    > 保证原各个远程站仍能与新主机站进行数据交换。

    > 通过改造,实现无论是主机还是备用机工作时,DCS 系统都能读取到PLC的数据

系统解决方案的实施

  • 现有系统的运行状况,以及存在的主要问题:
    >
    该厂12#炉原供热车间的SCS 系统采用施耐德电气的984B系列产品,为984B双机热备,I/O模块系800系列模块。

    > 由于该系列属淘汰产品,无法订购后继备品,这样就使SCS系统的安全性能大大降低,一旦发生故障,将不能保证系统的正常运行。
  • 系统升级改造后的系统架构:

 

客户收益

  • 系统完美升级,与原有系统完全兼容,极大地降低了因系统升级带来的风险
  • 保留了原有接线及I/O模块,大大节省了工程成本和施工时间,同时也极大地减少了因系统升级带来的停机时间
  • 客户对整个控制系统建立了完整的认识和记录
  • 可以享受到施耐德电气持续而全面的系统售后服务
  
 
了解更多

了解更多 

关于施耐德电气

  • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
    在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
    www.schneider-electric.com
 

相关文件下载