在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Sarix Enhanced 增强型高清IP固定摄像机

                                         
                                         

                                        Sarix-Eh 

                                        产品概览

                                        作为施耐德电气旗下Pelco™品牌Sarix™高清IP摄像机家族重磅推出的核心产品—— Sarix Enhanced 系列,以卓越的性能和全面的功能,满足各种恶劣光线条件下的高清监控需求。

                                        Sarix Enhanced增强型产品系列包含从标清到三百万像素的枪机,和半球产品(半球带自动聚焦远程变焦镜头)。该系列产品装载Surevision第二代技术,采用高性能处理芯片方案,带来卓越的低照度,宽动态和强光抑制性能。同时,它最高支持三百万像素实时视频流,可同时支持1080P双码流,无论应用场景有多复杂,Sarix Enhanced都能轻松胜任。

                                        产品特点

                                        • 下一代 SureVision 技术,包括:
                                          - 真正的芯片级宽动态 (WDR)
                                          - 出色的低照度性能
                                          - 抗强光技术
                                        • 高达 3 百万像素 (MPx) 分辨率
                                        • 支持1080P实时双码流
                                        • 在 3 MPx 下高达每秒 30 帧图像 (ips)
                                        • 带自动后聚焦 (ABF) 的 CS 镜头接口
                                        • 半球镜头支持远程变焦自动聚焦
                                        • 自适应移动检测和 Camera Sabotage 分析功能
                                        • 本地存储器 (Micro SD)
                                        • 支持ONVIF Profile S 和GB/T 28181 通用协议
                                        • 室内型号内置麦克风

                                        适用行业

                                        交通,平安城市,交通监控,银行,停车场,隧道,高级楼宇等高安全级别,光线复杂场所。

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接