在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Sarix Pro专业型高清IP固定摄像机

                                         
                                         

                                        Sarix-Pro 

                                        产品概览

                                        施耐德电气旗下的Pelco™ 品牌于2013年第四季度推出全新Sarix™高清IP固定摄像机产品家族。该系列产品家族包含三条子产品线,大众型产品线Sarix Value,专业型产品线Sarix Pro和增强型产品线Sarix Enhanced. 可满足各种行业和应用环境的需求。

                                        Sarix Professional 专业型产品线包含从标清一直到5百万像素的枪机,红外一体化枪机,室内半球,室外半球,红外半球等全系列机型,满足各种复杂环境下的高清视频监控要求;枪机的ABF自动后焦调整功能和半球、红外枪机的远程调变焦镜头简化安装调试,更容易得到清晰的视频;该系列产品线适用于高端商用楼宇,政府楼宇,轨道,机场等各种行业。

                                        产品特点

                                        • 提供标清到5百万像素的多样选择
                                        • 枪机,红外一体化枪机,室内半球,室外半球,红外半球等全系列机型,满足各种环境下的高清视频监控要求;
                                        • 枪机提供ABF自动后焦调整功能
                                        • 半球、红外枪机标配远程变焦自动聚焦镜头
                                        • 红外机型支持红外自适应技术
                                        • 65dB宽动态
                                        • 移动侦测和摄像机防遮挡防移位
                                        • 支持ONVIF Profile S通用协议

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                        让我们提供帮助

                                         

                                         

                                        附加链接