在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        iVIEW高清网络快球摄像机

                                         
                                         

                                        iViEW 

                                        产品概览

                                        iVIEW HD系列高清网络智能快球摄像机继承Pelco Spectra HD快球摄像机产品家族的优异设计和稳定表现,提供给客户高性价比的一体化快球解决方案。iVIEW HD系列高清网络智能快球提供优异的PTZ控制、精准的定位、全高清 (FullHD) 分辨率、真实可靠的色彩还原和高效处理能力。该摄像机可以支持 4路同步视频流。这 4路视频流可以在多种不同的分辨率配置下用 MJPEG和 H.264格式进行压缩。视频流可配置为各种帧速率、比特率和 GOP结构,提供多样化的应用。

                                        IVS2DN20可广泛应用于智能交通、平安城市、轨道交通、机场、港口、银行、监狱、数据中心,以及政府大楼、写字楼、医院、酒店和学校等场所。

                                        产品特点

                                        • 支持 210万像素分辨率 (1920 x 1080),每秒可达 30帧
                                        • 20倍光学变焦,10倍数字变焦
                                        • 水平360°,垂直-10° ~ 190°
                                        • 256个预置位
                                        • 预置位精度:0.225°
                                        • 预置位速度:5° ~ 400°/s
                                        • 多达 4路同步视频流,可自定义配置
                                        • Micro SD/SDHC存储卡插槽
                                        • 开放式 IP标准,支持 IPv4/IPv6
                                        • 支持ONVIF Profile S 和GB/T 28181 通用协议

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接