在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        电能质量与电力可靠性咨询

                                         
                                         

                                        电能质量与电力可靠性咨询 

                                        供电系统安全性和可靠性MP4系统评估

                                        MP4评估是针对全厂范畴的电气系统咨询服务。评估过程分为4个步骤,首先,理解生产工艺流程,找到电气网络结构与生产工艺的对应关系;其次,进行设备压力评定和网络可靠性的评判;然后,在设备压力与可靠性分析的基础上,评估设备关键性水平;最后,提出规划建议并展现结论。通过MP4评估,我们将为您提供维护计划、更新改造计划、监控计划以及管理计划。MP4评估有利于:

                                        • 提高安全性,降低电气系统风险水平
                                        • 预测电气故障,防患于未然
                                        • 通过提升电气设备有效性和运行质量使工厂设备产能最大化
                                        • 帮助客户优化资产投资等


                                        选择性分析&保护配合研究

                                        选择性分析是针对电气系统的保护功能进行分析。我们的资深技术专家经过计算来确定系统的最佳保护类型及其设定值,从而确保对系统的全面保护。当故障发生时准确隔离故障部分,从而对非故障部分保证其供电连续性。通过选择性分析 & 保护配合研究,故障得以有效隔离,保证了系统更理想的供电连续性,断路器意外跳闸现象减少,电气设备得到了有效保护,同时电气设备的安全运行得以保证。


                                        电能质量评估

                                        电能质量评估的目的是检测并分析配电系统及其关键回路的主要电能质量问题,如功率因数过低、谐波污染、电压问题、电磁干扰与电磁兼容性问题等。电能质量专家对采集的数据进行分析并提出建议,从而消除电能质量问题造成的危害,节约能源消耗,提高设备利用率并延长设备使用寿命。


                                        功率因数校正研究

                                        功率因数校正研究是针对配电系统中的有功功率和无功功率进行计算分析。该分析 可以利用现场测试数据或者用户提供的系统单线图和符合列表完成。技术专家将提供一套功率因数校正研究(PFC)解决方案建议,并指出最合适的系统安装点。通过功率因数校正研究,安装无功补偿电容组将改善功率因数,并进而削减电费,并减少变压器和电缆过载风险;在系统中存在谐波的情况下,正确地选择带消谐电抗器的电容器组的方案,可以避免电容器对谐波的放大,并降低谐波畸变率;对于一些对暂态过程敏感的客户现场,选择无暂态电容器组的方案可以实现平滑的功率因数自动调节;加装电容器组同时可以降低损耗,从而帮助系统节能。


                                        谐波治理研究

                                        谐波治理研究是针对配电系统关键点的谐波畸变水平进行计算分析。该分析可以利用现场测试数据或者用户提供的系统单线图和负荷列表完成。技术专家将提供一套谐波消除解决方案,并指出最适合的系统安装点。通过谐波治理研究,安装谐波消除装置将减小电压和电流的畸变率(THD),令其达到可接受水平;无源或混合型谐波滤波器的使用,还将改善功率因数并进而削减电费,并减少变压器和电缆过载风险;除了令系统达到国家标准或行业规定要求,谐波滤波器还能够消除系统扰动,例如断路器的意外跳闸,线路过载和过热,电子器件损坏等。


                                        闪弧分析

                                        闪弧分析用以确定闪弧入射能量等级和个人防护装备(PPE)需求,以确定闪弧保护边界。闪弧分析包括:计算闪弧保护边界,计算入射能量值,确定危害/风险分类,确定适当的个人防护装备(PPE),建议降低闪弧能量的经济方法,现场电气安全培训等。闪弧分析符合NFPA - 70E标准,有助于选择合适的个人防护设备,加强工人的安全性和设施的可靠性,确保设备安全稳定运行等。

                                        资料下载 >下载电力系统网络研究解决方案(pdf,709.7KB)
                                        >下载电能质量解决方案(pdf,2.1MB) 
                                        >下载电气资讯服务方案手册(pdf,1.8MB)  
                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接