关键电力和制冷
        APC
         
         
         

        关键电力和制冷

         
         

        市场对对高质量的和安全的UPS的需求从来就没有像现在这么强烈过。施耐德电气致力于提供业界领先的解决方案。

        您的主要关注点:可靠,可用,灵活和高效

        在我们生活的电子世界里,丝毫电力短缺,干扰或电压的变化都可能为您的业务带来灾难性的后果。同时提供高可用性的系统的成本正在不断提高。施耐德电气依据拥有的全面产品和著名品牌:MGE、APC和 战略合作伙伴stulz为您提供的关键电力和制冷的全面解决方案,帮助您充分利用您的能量。

        • 可靠性:为您在全球范围的业务提供可靠的技术。
        • 可用性:标准化,便于维修,提前预见问题,并立即作出反应。
        • 灵活性:你的需求发生变化的同时,基础设施应该快速随之改变。
        • 整体拥有成本/效率:降低初始投资成本和运营费用,最大限度地利用可用空间和并减少能源消耗。

        根据全球广泛研究, 50 %的在2002年之前建成的数据中心,到2008年,会由于电力不足和制冷能力而被淘汰。电力和/或制冷问题是数据中心经理目前面临的最大问题。

        对大型的数据中心:从配电到机房内部机架的整体交钥匙解决方案

        施耐德电气将和他的商业伙伴一起,比中国的任何其他公司都更快和更高性价比地建立您的数据中心。

        作为领域的领导者,我们将用自己专业技能和经验服务于从设计、调试到施工的整个过程,使安装更简便并保证您的数据中心更安全。

        • 单一供应商接口,将让你拥有施耐德电气集团和其商业伙伴的专业服务,同时使您的建设更轻松更高效。
        • 当地供货的产品,如中压设备,变压器,低压配电柜,UPS,制冷设备等,将在时间控制和成本节约方面无其他厂商可以相提并论。
        • 涵盖广泛地区的售后服务也将在维护、维修、安装等方面为您带来更多优势。
        • 选择施耐德电气及其著名品牌,包括mge和APC,业内最出色的解决方案和服务对您触手可得。

        对于中小型数据中心:为企业提高效率提供电力方面的工具

        通过简单改变方式您的使用能源的方法,可以帮助您减少能源浪费,控制您的预算。

        • 最好设备:行业内屡获好评的解决方案,高知名度的品牌 APC和mge UPS系统,以及业内最广泛的服务,确保您在电力、机架和制冷方面有最好的选择。
        • 结构密切的制冷系统:数据中心更有效率的设计,消除了过时制冷方案存在的弊端,使制冷系统紧靠热源。
        • 封闭高密度的服务器散发的热源,提供可预见的,可重复的电力和制冷系统。
        • 能源管理软件,确保高新技术的设备在没有意外和停机的条件下顺利运行。使用一个强大的管理平台统一管理电力和制冷系统。

        医院: 保证可靠的电力供应以保护人类的生命

        电源的可用性是在医院是绝对至关重要的。

        停电会对患者的生命直接产生影响,特别是在手术室、重症监护病房、急诊室等。

        为了确保在医院电力供应的联系,关键电力依赖于良好的平衡三个主要支柱之间的关系:

        • 确保配电系统按照负载的不同关键程度配置的医院的电力网络的结构设计。
        • 适当地选择并安装在建筑里的产品和设备。
        • 适应于最佳性能的维护服务。

        基于我们关键电力的产品,我们能够满足医院的关键目标:供电的连续性!

          
         
        了解更多

        了解更多 

        集团概况简述

        • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!