在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
酒店
          酒店 logo

          酒店 解决方案: EPIC 多媒体连接器

           

           

          EPIC  多媒体连接器
           

          价值主张

          - 将所有多媒体设备轻松连接到 TV/音频系统
          - 美观,与客房装饰风格相得益彰
          - 省时方便,易连接
           

          解决方案架构

          解决方案架构
           

          主要特性

          • 为宾客提供一个多媒体娱乐空间
          用过 ULTI EPIC 多媒体连接器的客户可以向他们的朋友和同事们推荐,您的酒店可以让他们:
          - 在客房电视上观看他们旅游时拍摄的视频和照片
          - 将他们的 MP3 和视频播放器连接到客房视频系统,享受个性化娱乐
          - 将他们的笔记本电脑连接到客房视频系统,享受大屏幕电脑功能
          - 通过室内接口连接他们的 PDA、PSP 和其他游戏机,享受高效率工作和娱乐体验。ULTI EPIC Organiser 可以将各种数据信号转换成 TV 输出信号,为您带来前所未有的个性化娱乐体验。

          • 为您的房间增添时尚气息
          EPIC 采用易安装设计,您可以自己决定 ULTI EPIC 多媒体连接器的安装位置,让客人进入房间时一眼就能看到它,您还可以将它安装在最方便使用的位置。 ULTI EPIC 多媒体连接器不仅为您的内部装饰增色,而且,凭借其出色的做工和丰富的色彩和材质选择,即便安装在总统套房里也十分完美。您和客户一定会喜欢它的美观和实用性。ULTI EPIC 多媒体连接器还可用作一个可更换式面板。如果您想要更改客房装璜,您可更换其面板,以保持一致的风格。本产品不仅坚固耐用,而且易于清洁和维护 - 让您别无他求。施耐德电气还可以提供酒店行业所使用的全系列开关和插座设备

            • 可更改功能以满足未来需求。未来技术发生变化时,您可以轻松地升级 ULTI EPIC 多媒体连接器以融入新技术。这是因为 ULTI EPIC 多媒体连接器采用全模块化设计。您还可以订购最适合您需求的配置,您可以选择:
            - 110/240V 电源插座
            - 音频/视频/语音播放录音设备,可连接 S-video、RCA、Mini Audio 和 PC RGB (DB 15)
            - 提供数据端口(例如 cat6)的数据设备接口
            - 电话接口
            - USB 模块
            - 容易升级到未来流行标准,例如高清多媒体接口(HDMI)
            - 后端 TV 连接线,按需提供
            - 线槽
            - 更多配件即将推出...

            • 易安装,即插即用,方便宾客使用
            宾客可以方便地接入用户友好型 ULTI EPIC 多媒体连接器,接入点经过精心设计,相互之间留有充裕的空间。ULTI EPIC 多媒体连接器甚至可以主动检测到一些视频设备 - TV 检测信号并且自动适应设备输出的视频和音频信号。这是真正的即插即用功能。本产品肯定适合您的酒店使用,因为它是专门为酒店行业而开发的。
             
             
             
             
             

            成功案例

             
             
            •   香港文华东方酒店(2006) ...
             
             
             

            解决方案相关产品

            • EPIC 2, 3, 4 & 5 gangs
            • White Glass, Black Glass, Metal Silver, Plastic White
            • Desk mounting, Solid & False wall mounting