在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
酒店
          酒店 logo

          酒店 解决方案: KNX客房照明、温度和百叶窗控制方案

           

           

           

          价值主张

          客户需求:
          • 降低运营成本和提高灵活性对私有和商业楼宇尤其重要。这正是 KNX 的优势所在:
          - KNX 将不同的控制功能最优地结合在一起:占位情况、亮度、照明时间、供热和空调开启时的百叶窗控制,极大地提高成本效益
          - 与传统设施相比,灵活性大幅改进,可以十分轻松地变更楼宇的功能布局,进行重新布置或改动之后,房间就可以用于不同的用途
          - 传感器和控制器自动交互,避免依赖不确定的人员操作,确保节能,同时提高舒适度和安全性。此方案可实现持续性节能,最高可节能 50%,通过自动消除不必要的负荷,还可以节省更多能源

          解决方案简介:
          - 施耐德电气 KNX 解决方案包括一个系统、一套国际标准以及丰富的功能,用于实现小型或中型楼宇的楼宇自动化
          - 利用 KNX,可以融合各种单独的指令,例如照明、供热、百叶窗、空调、状态或能耗监测等,形成一个智能化系统。KNX 总线系统将以前众多的单独控制功能融合为一体。只需按一个按钮,就可以一次性激活所有需要的功能:百叶窗下降,照明打开,房间暖气升到合适的温度。所有功能都通过参数控制而且可以不断扩展,而不会损坏楼宇。利用 KNX 总线系统,可以通过一条总线连接所有设备。这条总线可以与 230V 电路并排安装
          - KNX 项目首先由技能熟练的电气师或规划人员/系统集成人员进行设计和实施,保证提供易用、高性价比的功能。之后,住户可以在多功能按钮面板或图形界面上进行设置,以获得想要的舒适度,并实现节能

          客户收益:
          • 展示的解决方案架构提供以下功能,以供示范:
          - 照明控制 - 仅在有人在场时,才根据当前亮度情况来启动/调节照明亮度
          - 温度控制 - 按设定来调节温度,并在窗户开启时将供热或制冷空调转入待机模式
          - 遮阳百叶窗控制 - 根据当前温度来控制遮阳百叶窗
           

          解决方案架构

          解决方案架构
           

          主要特性

          ●与具有相同功能的传统设备相比,安装工作量更小,成本更低
          ●降低能耗
          ●提高人员和资产的安全性
          ●提供非集中式和集中式开关和指示
          ●不同系统之间的信息交换,减少安装工作量
          ●自动报警或发出紧急呼叫
          ●远程监视或控制
          ●轻松实现技术扩展或变更
           
           
           
           
           

          关键下载与链接

           

          成功案例

           
           
          •   ...
           
           
           

          解决方案相关产品

          主要服务:
          • Engineering services: Services
          • Training on ISC products

          主要产品及系统:
          •  施耐德电气KNX系统