在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
酒店
          酒店 logo

          酒店 解决方案: 客房综合控制解决方案

           

           

          客房综合控制解决方案
           

          价值主张

          客户需求:
          - 针对想要优化能耗、监控酒店系统并不断提高客房舒适度的酒店经理

          客户收益:
          - 结合请勿打扰、请即清扫门铃开关和插卡取电开关,此解决方案可以提高服务水平,减少客人不在房间时的能耗
          - 结合传感器和独特的用户界面,先进的 C-Bus 照明控制系统满足各种应用的要求,并且提供额外的节能效果

          方案特点:
          - 本解决方案是一个开放性解决方案,可集成到第三方系统之中,促进行楼宇管理系统信息交换。它还可带来额外的节能效果,确保更高的客户舒适度

           

          解决方案架构

          解决方案架构
           

          主要特性

          • 照明控制系统的无线通信功能提供更强的安装和客房改造灵活性
          • 多功能床头面板提供中央控制功能,带来最高的客户舒适度    
           
           
           
           
           

          关键下载与链接

           

          成功案例

           
           
          •   香港文华东方酒店(2006) ...
           
           
           

          解决方案相关产品

          主要产品和系统:
          • 主C-Bus照明系统板
          • 带有指示器的电子钥匙卡开关
          • 带有"请勿打扰"和"请清洁"照明标识的控制开关
          • 带有"请勿打扰"和"请清洁"照明标识的电铃按钮开关
          • 扩展I/O模块
          • Zencelo,、Neo和Ulti的开关和插座产品系列
          • 通过附加I/O模块和UIB板的可选扩展

          第三方控制器的网关:
          • C-Bus电源
          • C-Bus无线网关
          • C-Bus无线床头面板
          • C-Bus无线单元