酒店
          酒店 logo

          酒店 解决方案: 酒店一体化网络解决方案

           
           

          价值主张

          客户需求:
          - 降低弱电系统的总成本和复杂性
          - 酒店经营者不希望维持一个很大的信息系统团队
          - 减少应用系统的个数并简化整合和集成过程

          客户收益:
          - 降低总体拥有成本
          - 提高效率

          方案特点:
          - 开放的协议
          - 完整的产品系列
          - 方便与第三方系统的集成
           

          解决方案架构

          解决方案架构
           
           
           
           
           

          成功案例

           
           
          •   ...
          •   香港文华东方酒店(2006) ...
          •   ...
           
           
           

          解决方案相关产品

          主要服务:
          • 第三方系统的集成
          • 维护
          • 总包
          • 远程监控
          • 远程分析
          架构和首选实现方法:
          • 以太网或Bacnet骨干网
          主要产品:
          • 数据安装:奇胜 Datacomms、Actassi或其他VDI产品
          •  物业管理系统:外部系统 - 例如:Micros Fidelio或Opera
            • 建筑管理系统:TAC Vista
            • 访问控制和CCTV:TAC和Pelco产品
            •  IP电话:外部系统 - Cisco等
            •  IP TV:外部系统 - Quadriga、Locatel 或 合作伙伴 - Intertouch
            • 电力管理系统:单独的电力管理解决方案或者集成到BMS
            • 客房控制:使用EIB/KNX、LON、C-Bus系统或者外部合作伙伴的客房控制器