酒店
          酒店 logo

          酒店 解决方案: 管理浴室通风

           
           

          价值主张

          客户需求:
          - 酒店经理想要降低能耗
          - 为客人提供最高的舒适度

          解决方案简介:
          - 确保浴室在使用时通风系统正常运转并且在照明灯关闭若干分钟之后关闭通风系统
          - 此方案使用延时继电器防止排气扇立即关闭,并且确保它在可调节的延时期内保持运转

          客户收益:
          - 省心:自动化装置在不需要时关闭照明和通风,确保显著节能。最高可节能 15%
          - 灵活性:延时设置范围为 0.1 秒 - 100 小时
           

          解决方案架构

           
          解决方案架构输入 Y1 激活时,RTC 继电器供电输出为18

          RTC 输入 Y1 禁用时,延时启动
           

          主要特性

          • 此解决方案使用一个 RTC 继电器在浴室照明开启时为排气扇供电,ON-OFF 开关同时控制照明和通风
            
          • 酒店客人关闭照明灯时,RTC 继电器继续维持通风系统的运行
            
          • 超过预设的运行时间之后,通风系统才停止运行,便于清除难闻的气味和湿气,同时节约电能
           
           
           
           
           

          成功案例

           
           
          •   ...
           
           
           

          解决方案相关产品

          • ON-OFF 开关