办公楼
      办公楼 logo

      办公楼

       

      行业趋势



      节能增效:

      - 更低的能源成本
      - 公司的社会责任
      - 遵守法规

      灵活性:
      - 快速建设交付
      - 在整个楼宇生命周期内可以灵活改造
      - 自由调整空间布置

      员工生产力和满意度:
      - 安全的工作环境
      - 电力和数据的可用性
      - 用户体验
       

      施耐德电气提供

      • 集成解决方案,在完全符合法律法规的情况下可以节约25%的投资成本
        
      • 灵活的和预制型的数据、供电和控制解决方案可减少30%的安装和重新配置时间
       
      • 能源管理解决方案,持续监控能源使用效率
       
      • 服务团队可以协助提高在整个办公楼生命周期内的使用效能
       
      • 集成的综合安防系统让人安心无忧
       
      • 优化环境和照明控制可将用户的生产力提高 2%
       
      • 关键电力解决方案,确保服务连续性
       
       
       
       

      15/05/2012 -

      09/05/2012 -

      03/05/2012 -

      25/04/2012 -

      20/04/2012 -

       

      关键下载与链接

       

      成功案例

       
       
      •   俄斯特拉发Orchard - 捷克斯洛伐克(2008) ...
      •   ...
      •   Genzyme 中心 - 美国(2006) ...
      更多
      •   Capricorn Haus - 德国。关注能源优化,使用 EnergyEdge服务,节能 20%。 ...
      •   Brookfield - 美国。优化的方案节省了20%的能源成本! ...