在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
水处理
      水处理 logo

      水处理 解决方案: 针对提升泵站的紧凑型解决方案

       

       

      针对提升泵站的紧凑型解决方案
       

      价值主张

      客户需求:
      - 对于提升泵站或小型泵站(最多2个泵)进行远程监控,实现无人值守

      方案简介:
      - 通过遥测系统(RTU)对泵站网络进行有效管理

      客户收益:
      - 降低泵站运营成本达20%

      方案特点:
      - 预置的应用程序
      - 适用多种通讯标准 (GSM, PSTN, 数传, 租用私有专线)
      - 支持多种协议(Modbus, IEC870, DNP3)
      - 专业的本地支持团队
       

      解决方案架构

      解决方案架构
       
       
       
       
       

      成功案例

       
       
      •   ...
       
       
       

      解决方案相关产品

      主要产品和系统: