水处理
水处理 解决方案: 针对远程泵站的优化解决方案(免编程)![]() 价值主张客户需求:对于泵站、增压泵站(4个泵)进行远程控制优化,实现无人值守,提高能源使用效率 客户收益: - 能耗减少20%-30% (节能量通过ECO8软件估算出来) - 维护成本低 - 控制成本低 - 架构免维护 - 实施快捷 方案特点: 基于Altivar 61变频器及水处理专用控制卡VW3 A3 503构成的解决方案,可以实现对泵站中的4个泵进行同时管理,且无需进行任何编程工作 解决方案架构![]() 成功案例
解决方案相关产品主要产品和系统:
|