节能增效

            医疗

            行业趋势
             

            行业趋势

            • 安全电力:
            - 确保供电可靠性,能够保证病人的安全,降低事故风险
            - 正确的维护是保证电力可靠性的关键之一。高质量的供电能帮助避免损坏精密医疗设备的损坏,以及其导致的工作中断
            • 法律约束:
            - 医院行业受制于许多法规、规章和标准...... 了解所有的法律条文及其影响非常重要
            • 成本约束:
            - 由于急症护理的成本迅速增加,医改方案可能导致的药品收入减少,医院面临巨大的成本压力
            • 安全性:
            - 医院为开放性建筑,容易产生各种安全性问题(抢劫药物、偷拐婴儿、人身攻击......)
             

            施耐德电气提供

            • 我们为整个楼宇的基础设施提供全面集成解决方案,在符合规定要求的情况下可节约25%的初始投入
            - 完整的配电架构将最大限度地保证正常运行时间
            - 节能增效和维护优化节约30%的运营成本
            - 服务团队可以协助医院在其整个生命周期内提高绩效
            - 集成的安防系统让人安心......
            - 优化的个性化控制可以改善病人的体验
            - 在医院行业拥有2000多个参考案例
             
             
             
             
             

            成功案例

             
             
            •   Beaumont医院 - 美国 ...
            •   ROI in 5 years with systems maintenance management ...
            •   Helen Hayes 医院 - 美国 ...
            更多
            •   法国医疗系统解决方案 ...