节能增效
水处理厂泵送系统优化咨询解决方案![]() 价值主张客户需求:
客户收益: - 得益于Altivar 61变频器,增压泵上的能量消耗大约降低了50% - 使用ECO8软件可以方便地估算节能量 - 在本例中,总成本节约(2个泵)4万8千欧元每年 - 投资约为4万欧元,因此投资回报周期少于1年 方案特点: - 基于Altivar 61变频器及水行业专用卡VW3 A3 503构成的解决方案,可以实现对泵站中的4个泵进行同时管理,且无需进行任何编程工作 解决方案架构![]() 主要节能增效特性2个变频器(VSD)(ATV-61HC13N4)安装到132kW的电机上(2个电机)。一个电机以主模式运行,另一个电机以从模式运行。由变频器完成对水流的控制。参见下面结构图。在每个水泵上安装两个压力表来测量压力。在管道上安装1个流量计。2个变频器(1个为主设备、1个为从设备)根据过程需求控制流速(可以对流速参考值进行设定)。可以在现场调节压力和流速,也可以将压力和流速信号传输到控制中心进行远程调节。 解决方案相关产品主要产品和系统:
|