节能增效
教室中的照明控制![]() 价值主张动因分析当检测到有学生进入房间时,培训室的荧光灯必须随之打开,但是前提条件必须是在自然光照不足时。 如果自然光照充足,或者只要房间一旦没人,这些灯光就应当关闭,从而节约能源。 价值主张 自动控制可以节约多达20%的能源。 可以在系统中添加采暖或空调功能来节约额外的能源:例如,如果没有检测到有人活动则采用夜间经济模式。 功能特性 由于采用了根据动作或光强工作的CDP ARGUS占位检测器照明控制,只有当教室被实际使用时才会提供照明。 解决方案架构![]() 每个继电器的最大开关电流:10 A, AC 230 V,cos phi 0.6 白炽灯最大功率2300 W 卤素灯最大功率2000 W。
图表显示了法国使用的TT接地系统: 接地系统必须符合照明装置所处国家有效力的相关规程。 主要节能增效特性CDP ARGUS允许照明设置的范围为10到1000勒克斯。在2.5米的安装高度,该装置可以检测到半径14米之内的微小动作。 由于采用了2个继电器输出,只需要一个设备就可以控制照明和HVAC设备。 用户可以在任何时候使用按钮手动打开或关闭灯光。 解决方案相关产品Main products and systems:
|